This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:CELL_BATPREZ 双功能问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635339/bq25703a-cell_batprez-dual-functionality-issue

器件型号:BQ25703A

我使用通过"Cell_BATPReZ"引脚配置的2s 配置。 根据数据表、该引脚还具有通过强制电压达到 VDDA (或 REGN)最大15%来检测已移除电池的功能。 我无法使引脚做出相应的响应? 我使用 EVM 来确保我的设计在将来能够正常工作、这样可以节省麻烦的机械开关。

Jørgen Olsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我无法使引脚做出相应的响应?" 您能提供更多详细信息吗? 您希望看到什么? 而且、您从 EVM 获得了什么测试结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang5577

    根据数据表、该引脚应具有双功能:作为输入:设置电池节数、作为输出:如果移除电池、则拉至 V (REGN)的最大15%。

    因此、当我移除电池时、我希望引脚电压降至最大0.9V。 我知道可以将 HOTPROC 引脚用于相同的用途、但如果可以的话

    另一种是不需要进行大量 I2C 通信的微小中断信号、因此欢迎这样做。

    此致

    Jørgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CELL_BATPRES 引脚是一个输入引脚。 在数据表的第4页、引脚功能:它在"I/o"列中显示了一个输入引脚。

    您在哪里可以找到它是一个输出引脚? 如果 您发现它是一个输出引脚、我将提交更新以更正它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在同一页面上、文本显示:1-4节电池设置对应的电池电芯选择引脚。 CELL_BATPRESZ 引脚从偏置
    VDDA。 CELL_BATPRESZ 引脚还将1节电池的 SYSOVP 阈值设置为5V、2节电池的 SYSOVP 阈值设置为12V、
    3节电池为18.5V、4节电池为19.5。 CELL_BATPRESZ 引脚被拉至下方
    VCELL_BATPRESZ_FALL 用于指示电池移除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    " CELL_BATPRESZ 引脚被拉至 VCELL_BATPRESZ_FALL 下方以指示电池移除。" 这涉及到一个外部电路需要下拉 CELL_BATPRESZ 引脚以让 bq25703A 知道电池的移除情况。