This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:直流/直流转换器上的 UVLO 设置和 Vo 压降问题

Guru**** 2556790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635720/tps40057-uvlo-setting-and-vo-drop-issue-at-dc-dc-converter

器件型号:TPS40057

尊敬的先生:

使用 TPS40057 查找 问题,如下所示,您是否可以为其提供帮助? 谢谢。

- 调整 RKFF ( 原理图的 R5) 、RA (原理图的 R12) 和 CA ( 原理图的 C16) 参数值 以设置 UVLO 点。

  但是,UVLO 点不会改变=>可以调整哪些组件或参数?

- Vo 将 在 Vin 增大时下降=>发现 RKFF (原理图的 R5)将影响它=>如何设置它 以避免 Vo 下降 问题?

  当 IO = 2.1A 时、Vin < 20VDC_IN、Vo 为4.9Vdc

   当 IO = 2.1A 时、VIN > 20VDC_IN t Vo 为4.5VDC

 

 数据表中的 UVLO 表、如下所示。 UVLO 设置点是否必须介于6.95V 和7.95V 之间?

例如:   当 UVLO 超过7.95V 时,IC 将出现错误信息, 对吧?  

原理图部分:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    比利

    我认为您的附件没有附加。 请附上您的原理图和其他任何内容。

    我将对此进行研究并采取后续行动。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。  我看到另一篇与原理图相同的文章。  在这里