This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53014:您能告诉我 TPS53014 (SN1206042)?的信息吗

Guru**** 2582145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634281/tps53014-could-you-tell-me-about-tps53014-sn1206042

器件型号:TPS53014

大家好、团队成员。

我能否告诉您、因为我对 TPS53014有疑问?

VREG5的电压在数据表中以5.1V@典型值表示。

还请告诉我最小值和最大值。
※选择外部 MOSFET 时、我想知道这些信息。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VREG5由内部 LDO 生成。 最小输入电压4.5V 小于典型 LDO 输出电压。 因此、对于 VIN 小于6V 的情况、LDO VREG5输出电压可能小于5.1V。我怀疑是否有数据可供选择、但我可以明天检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您联系我。

    您为什么要讨论"当 VIN = 4.5V"?

    因为数据表中对其进行了如下描述、
    不是最小值/最大值由芯片的单独差异确定、包括6V <VIN <28V? 的线路调节

    首先、我们要知道的是正常运行期间5.1V @典型值的最小/最大值。

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了以下仿真数据:
                                                                                      
    VREG5℃电压"IVREG5=0mA、Ta=25 μ s"

    输入电压  最小    典型值   最大值

     4.5  4.38   4.40  4.40  
     5.5.07      5.12  5.13  
      12   5.09   5.12  5.13  
      28   5.09    5.12  5.13
    我找不到任何测量数据。