This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品帮助

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596261/product-help

主题中讨论的其他器件:TPS65131

大家好、

客户询问、

"我正在设计一个具有两个光电二极管的光学平衡检测器、一个正向二极管、另一个反向偏置二极管。 其中一个可提供高达20V 的电压、另一个可提供低至-20V 的电压。

我正在寻找能够同时提供可调节+/-20V 电压的 TI 解决方案。 输入电压可以是9V、12V 甚至更高、但输出电压必须可以使用一个电位器进行调节、该电位器将使用与正常/反相相同的电压驱动两个输出电压。 即+/-5V、+/-6.3456任何电压、高达...接近+/-20V。"

有人可以向我推荐该产品吗?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaustuh、您好!
    您需要+-轨产生什么电流?
    这对于找到解决方案至关重要。

    TPS65131是一款双路+/-转换器、可通过2.7-5.5V 的输入电压产生+-15V 300mA 电流。
    但是、这在每个输出端都有一个电阻分压器来设置电压、因此不能通过单个电位计进行调节。