This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:PWM 调光容差

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594017/lm3445-pwm-dimming-tolerence

器件型号:LM3445

您好!

我想知道 LM3445可以 识别占空比为1%的 PWM 调光信号吗?

它基于 PWM 频率或任何其他限制?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它可以、但它将取决于它的设置方式。 LM3445具有最短导通时间、必须考虑大约160-170nS 的典型值。

    您是否计划将其用作降压拓扑或其他拓扑? 您考虑的开关频率范围是多少? 越低、PWM 调光分辨率越高。 PWM 频率也是如此、越低越好。 您可能会看到、由于电感器充电率的原因、非线性调光会很低。

    可能最适合获取您的工作条件、转换器类型(降压、反激式等) LED 堆叠电压、电流并从中获取结果。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwan、

    我计划用作降压转换器、现在没有任何首选开关频率、只需检查 LM3445是否支持 TRAIC 调光可支持~1%调光、LM3445角度检测是否支持该功能? 或者需要多低的开关频率才能支持它?

    LM3445可以同时支持 TRIAC 调光和模拟调光?
    我想从 TRIAC 或模拟器件中选择一个最低电流输出、这是可行的吗?

    VIN= 100 ~ 277Vac,输出:20W (最大 25W)输出7 * LED、~21Vdc

    谢谢!
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    它可以支持低至1%的调光。  您是否计划使用谷底填充方法?

    LM3445可通过外部电路同时支持这两者。

    由于采用 EMI 滤波器和阻尼器电容器、通用输入三端双向可控硅开关元件调光将非常困难。  EMI 电容值将在低输入电压下确定、这使得高压三端双向可控硅开关元件连接更加困难。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    您能否向我提供您的联系电子邮件、因为我的客户有几个问题、我认为澄清问题的速度会更快。

    谢谢!

    Jeff