This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:VSTOR 和系统负载之间 PFET 的极性

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635044/bq25570-polarity-of-pfet-between-vstor-and-system-load

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件:BQ25505

尊敬的所有人

数据表建议在 VSTOR 和系统负载之间添加一个外部 PFET (第7.2.4章)。 请告诉我、PFET 的来源应该是什么?

信号 NVB_SEC_ON 可被使用... 我需要通过反相 VBAT_OK 生成它、还是从某个位置提供它?

感谢您的支持

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将假设您是指 BQ25505、因为这是具有 VBAT_SEC 的器件 第一个 PFET 的漏极应连接到 VSTOR、第二个 PFET 的漏极应连接到负载。 两个 PFET 的源极连接在一起。 信号/VB_SEC_ON 应连接到栅极、如数据表所示。

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raheem

    感谢你的答复。 我想 BQ22570的数据表是从 BQ25505复制的... 如果您在 BQ25570数据表中搜索 VBAT_SEC、则会发现它三次。 但没有任何解释、即该信号是什么。

    我必须检查 PMOS 是否也适用于 BQ22570、或者它是否只是"信息"误入歧途。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表将会固定。

    此致、

    Raheem