This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ50002:BQ50002和 bq500511启动错误

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595875/bq50002-bq50002-and-bq500511-startup-error

器件型号:BQ50002
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好! 我根据文档 SLVUAJ7组装了该器件。 器件尝试开始充电、然后红色 LED 开始闪烁、然后持续亮起。 RLED=24.9K。

如果电阻器 R18 (0.02 Ω)被0 Ω 替代、则电荷将流入、但 LED 不会发出信号过载。 可能出什么问题了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 FOD 警告和故障条件-请参阅数据表表表1 LED 控制选项1、红色 LED 将快速闪烁。 另请参阅数据表中关于外来物体检测的部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恒定红光意味着什么? 使用电阻器 R23=200k;R22、R27=100k;R26=82k。 器件的电流消耗正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FOD 故障将是闪烁的红色 LED、然后是稳定的红色 LED。
    当您更改电流感应电阻器时、它降低了原本发送到 RX 的功率 TX。

    现在尝试将 FOD 阈值提高到最大值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将引脚 FOD_CAL 的电压设置为2.5V、产品正常工作、但红色 LED 不会亮起。 电阻器 R23、27不变。 如何正确进行校准? (在描述中、我无法以任何方式理解)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的应用不需要 FOD 检测、可通过将 FOD_THR 引脚35拉至3.0V 来禁用它。

    要研究 FOD 性能、您需要使用 BQSTUDIO 读取"计算的寄生损耗"值。 请参阅用户指南(SLUVAJ7)第6.1.8节-软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!