This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090-Q1:数据表说明

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090-Q1, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635455/ucd9090-q1-datasheet-clarification

器件型号:UCD9090-Q1
主题中讨论的其他器件: UCD9090

我正在努力确保清楚地了解此器件的功能、并在数据表和网络说明中发现不一致之处。

UCD9090-Q1被命名为"支持 ACPI 的10轨电源序列发生器和监视器"。 但它似乎有11个监控器输入、用于指示监控10个以上电压的能力。 数据表的第15页扩展了11个监控器输入、然后在下一段中讨论芯片可以监控的12个电压。 使用 Fusion Designer 软件时,您似乎只能将部件配置为监控10个电源轨,这些电源轨指向仅10个显示器,但 仍有第11个显示器输入...... O_O

那么、它是什么:10、11或12? 如果是10、那么 Mon11输入的作用是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了  对多达10 个电压轨进行定序/控制之外、UCD9090还具有11个监控输入、可用于跟踪温度或电流信号。

    示例: 它可用于对六个电压轨进行排序、并监控总共 11个监控器输入的两个温度和三个电流信号、但它仅限于对最多10个电压轨进行排序。

    注: 您可以使用第11个输入来制作一个简单的另  一个电压监视器(无定序),但您需要将其设置为温度/电流测量,报告将基于这些设置 ( 它不会通过 PMBus 通信报告为电压轨)。  故障和警告将基于您为第11台显示器使用的当前/温度设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这是有道理的;您可以监控单个电源轨上的多个东西、总共可以增加到最多11个。

    这可能是因为不熟悉 Fusion Designer 工具、但您似乎只能为电压轨分配监控器引脚。 如果为真、这将限制您使用给定类型(电压、温度、电流)的最多10个监视器。

    如何设置"简单显示器"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请参阅 UCD90xxx 序列发生器的 GUI7.0使用指南@ www.ti.com/.../slvub51
    谢谢
    Yihe