This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:某些电路板中会随机出现 IC 故障

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066, CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635732/lm5066i-ic-failure-randomly-in-some-boards

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件:LM5066CSD19536KTT

我将 LM5066用作应用的浪涌控制器。最初功能正常、但经过一段时间后、未观察到输出电压。

在栅极引脚上进行探测时、测得的栅极电压为0V。

由于 Lm5066配置为重试模式、因此计时器电容器也不会充电。

用新的 IC 更换 IC 后、问题得到解决并正常工作。

我想知道 IC 故障的原因、我已经连接了我的电路。

所有这些观察结果都是在空载条件下发现的。期待更早的响应。

e2e.ti.com/.../Lm5066.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您最好访问 www.ti.com/hotswap 并下载设计计算器工具。  输入您的所有系统参数(Iout、Vin 范围、Cout 总计、nad 原理图值)。  有很多应用信息、包括您可以在该网站上参考的视频。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、错过了随附的原理图的第一个外观、快速浏览显示了5个缺失的项目。 在下面、使用设计计算器、这是一款出色的工具、易于学习和使用。

    1) 1)拆下 R338、1兆欧姆栅极至接地。 栅极驱动标称值仅为20uA、此电阻器是您的最大问题、它会将栅极向下拖动。 R339 FET 栅极使用10欧姆电阻。 拆下1Mohm 时、检查 FET 是否损坏。
    2) 2) FDB047N10不是性能最强的 SOA FET、您可能会在故障期间看到 SOA 问题、甚至在高输出负载下也可能会出现上电问题。 建议替换为更好的 FET、但您对设计工具的输入肯定会告诉您。 如果您需要更好的 FET、请查看 CSD19536KTT 替代产品。
    3) 3)未显示输入 TVS。 如果没有热短路测试、您可能会失败。 使用 LM5066 EVM 上显示的 TVS。
    4) 4)将感应线路中的感应电阻器从10欧姆减少到1欧姆。 这些线路中存在一些偏置电流、电阻器将影响精度。
    5) 5)为地址线使用0欧姆电阻器。 4.7K 将混淆地址(低、高、浮点)、您将错过器件的地址。 同样、在 CL 和重试线路上使用0欧姆电阻。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) R338已被删除 、原理图中未将其称为 DNM。 R339栅极上的0欧姆电阻是否会导致 LM5066故障?
    2) 2)到目前为止、我没有遇到 FET 故障。
    3)设计中的输入 TVS 最大 Vc = 93.1V。
    4)为了实现精确测量、我将切换到1欧姆。在一个 IC 中、我发现这些电阻器在故障期间断开。有什么原因?
    5)到目前为止、我对此没有任何问题。我将在我的进一步设计中更改这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 10)栅极电阻器可在发生故障时防止栅极振铃(快速关断)。
    3) 3)确保 TVS 能够在满短路电流下钳制<100V、由于~ 1usec 抗尖峰脉冲延迟、通常高于跳闸点。 CB 设置为~ 16A (除非重新编程的电流更高)、因此您需要使用 TVS 钳制30A 电流。

    Brian