This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:关于 EN 为高电平时的运行

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595526/lm3410-about-operation-when-en-high

器件型号:LM3410

您好!

当 EN=High 时、您能告诉我 LM3410的行为吗?
请确认随附的文件。

e2e.ti.com/.../LM3410.pdf

EN 引脚接通后、暂时关闭 SW 端子。
这是否符合规格?
请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    很难说没有更多信息、但这很可能是正常的。 这取决于您的操作点和组件值、但升压开关在启动时可能会过冲一点。 如果确实如此、FB 将超过190mV、并且它将停止开关、直到它回到其190mV 调节点。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clint-San、

    感谢您的支持。
    我的客户 确认了 FB 端子电压。
    我将附上一个波形。\n 请确认所附文件。
    客户希望了解 关闭器件的算法。
    e2e.ti.com/.../0435.LM3410-waveform.pdf

    我希望您检查电路图。
    请告诉我 如何与您联系?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    向我发送朋友请求、我可以通过私人邮件向您提供电子邮件。 我们可以这样回答两个 LM3410问题。 可以看到电路、但如果可能、查看布局和 BOM 也会很有帮助。 在另一个线程中看到的尖峰仍然正常、不是问题。 很可能只是由于寄生效应、无法完全消除。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克林顿-圣

    感谢您的回答。
    我已向您发送朋友请求。


    此致、
    Yusuke /日本地区