This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL750L:TL750L10CLPR 输出电流过高

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596132/tl750l-tl750l10clpr-output-current-too-high

器件型号:TL750L

您好!

我们的客户为我们提供了特殊的传感器单元。

这些并不需要我们通常的额定电压、而是需要10VDC、这就是我们希望将 TL750L10CLPR 用作简单解决方案的原因。

遗憾的是 、我们似乎总是从半导体中获得19-20V 的电压。 我们一直试图与我们的卖家联系、但没有运气就收到了第三份订单。 (目前为~20件)

我们的小型测试构建图片:(半导体的圆形面面向桌子)

当我在其他半导体(5V、12V)的基础上使用该器件时、我会得到正确的结果。

我在这里做了一些事情、还是半导体出现了问题?

此致、

阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Achim、

    感谢您的详细信息和照片。 虽然任何集成电路都存在 ESD 损坏的风险、但根据您发送的信息、您已经测试了多个具有相同结果的器件。 由于这是一个不需要任何外部组件的三大主要器件、您可以考虑与您的分销合作伙伴合作、将器件退回 TI、以便我们可以对其进行分析: www.ti.com/.../customer_returns.page

    非常尊重、
    Ryan