This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE4275-Q1:TLE4275QKTTRQ1

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596227/tle4275-q1-tle4275qkttrq1

器件型号:TLE4275-Q1

尊敬的先生或:女士

我的客户需要 TLE4275QKTTRQ1的"正输入瞬态"参数、如下图所示:

你可以帮帮我吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    TLE4725-Q1的脉冲绝对最大额定值不高于直流绝对最大额定值。  因此、正输入瞬态的绝对最大额定值为45V。  请记住、这仅是应力测试。  应用应设计为保持在42V 的建议工作电压范围内。

    非常尊重、

    Ryan