This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8365:4.5V 和2.8V 阈值复位 IC

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3890, TPS3896, TPS3895, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594981/lm8365-4-5v-and-2-8v-threshold-reset-ic

器件型号:LM8365
主题中讨论的其他器件:TPS3890TPS3896TPS3895TPS3808

大家好、整个团队

 

我的客户正在寻找以下规格复位 IC。

我不熟悉复位 IC、您能告诉我最好的解决方案吗?

(Ratng 仅为目录规格)

 

1。

VDD=3.3V

感测电压= 5V

阈值电压=4.5V

延迟时间0.2mS

 

我找到了 LM8365BALMFX27、您还有 其他解决方案吗?

 

2.

VDD=3.3V

感测电压=3.3V

阈值电压= 2.8V

延迟时间20ms

 

我不能使用2.8V 阈值 IC、

你能告诉我们最好的一个吗?

 

谢谢、此致、

Yoko Takase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoko、

    请参阅我们的掌上 TI 监控器和复位 IC:
    www.ti.com/.../slyt361d.pdf

    如果您查看可编程延迟部分、

    TPS3890、TPS3895/97、TPS3896/98都适合该应用。 TPS3895/97、TPS3896/98提供固定和可调阈值版本、因此可将其设置为几乎任何阈值。

    TPS3808具有2.79V 固定阈值、这将是最佳解决方案。 TPS3890也将起作用。 TPS3895/97、TPS3896/98也能正常工作。

    有许多选择。 帮助缩小范围的下一个因素是所需的 Iq、精度、输出类型(开漏/推挽、低电平有效/高电平有效)、尺寸、 价格等

    如果您需要更多支持、请告诉我!

    Michael