This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MOSFET 或 BJT

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635038/mosfet-or-bjt-for-switching-applications

您好,

我想知道我们何时将 MOSFET 用于开关应用、而不是 BJT、反之亦然。

哪一个是更好的开关。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hari、
    这是一个好问题。 它实际上取决于您的终端应用。 通常、当您需要更高的性能(更低的导通电阻、更快的开关速度、更低的开关损耗)时、MOSFET 是首选。

    当成本是唯一的考虑因素、并且您只需要一个小信号晶体管即可沿信号传输时、有时 BJT 会是更经济的选择。

    MOSFET 的快速导通和关断使其成为当今大多数开关模式电源的首选、尤其是那些追求更高频率和要求更高效率的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    非常感谢。我想知道我们何时会考虑将 IGBT 用于我们的应用。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hari、
    IGBT 通常用于高电压(>600V)和低频应用(<50kHz)、例如用于白色家电和其他电器的交流/直流电机。

    您可能会发现有关 FET、IGBT 和 BJT 之间的权衡的这篇文章很有用。 实际上、网上有许多关于此主题的文章。

    www.allaboutcircuits.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brett