This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702-Q1:tps3702-Q1可订购器件型号

Guru**** 2317060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595638/tps3702-q1-tps3702-q1-orderable-part-number

器件型号:TPS3702-Q1

大家好、

如果 tps3702-Q1用于监控3.3V 电源轨且精度为±5%,那么该器件的可订购器件型号是多少?

 从吹扫台看、tps3702AX33似乎是正确的选择。

但是、建议在典型应用中使用 tps3702cx33。

我正在尝试确认 tps3702-Q1是否支持 精度为+-5%的3.3V/1.2V 监控器。

谢谢。

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     当前、当 SET 引脚保持高电平时、已发布的1.2V 和3.3V 选项具有+/-4%。

    是否可以使用+/-4%?  

    您还可以查看可调节器件 TPS3700


    谢谢

    Chintan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chintan、

    在第8.2节和8.2.1节中、+-%4器件用于满足+-5%设计要求、且设计结果非常接近+-5%。

    您能否解释 一下为什么存在差距?  或什么是误差源?

    谢谢。

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东宝

    精度误差源来自 V_IT (OV)和 V_IT (UV)的阈值容差。 容差来自内部电流源的精度和内部比较器的基准。 这是指器件精度。 在您提到的应用中、使用了4%的器件、但器件在整个温度范围内具有高达0.9%的额外精度误差。

    如果您有任何疑问、请告知我们。 谢谢!

    Michael