This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:我需要一些故障排除建议。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632344/tps40210-i-need-some-troubleshooting-suggestions

器件型号:TPS40210

您好!

我有一个基于工作台提供的 TPS40210的升压电源。

它需要11-13Vdc 并将其升高到65V。  我在发言时特别注意工作台提供的建议布局、但在某些情况下、我使用了较大的元件、因此对布局进行了细微调整、例如使用0805、而不是可能使用0603s 等。

下面是原理图:

(原理图上的一个错误是输出标志读数应为0.4A、而不是4A)

我的问题是稳压器甚至无法启动!  它只是与 Vin 减去 Cout 上的二极管压降一起坐在那里。  我找不到任何关于它为什么不运行的明显信息。

测量我们拥有的一些稳压器引脚:

VDD = 11.85V

VBP = 8.00V

FB = 0.12V、当然足够低、可满足栅极驱动需求。

栅极驱动= 480uV!  FET 栅极引脚上的值完全相同、因此没有电流流动或栅极短路。

ISNS = 28mV

RC = 0.33V

我已经用第二个新的 TPS40210替换了一次、但它可能会被烘烤。

我接下来要去哪里?  我的头还在刮擦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    能否检查 SS 和 COMP 引脚电压?

    在开关启动之前、SS 电容器应充电。 如果 FB 引脚为0.12V、则 COMP 应为高电平。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Garrett!
    感谢您的建议。 这让我检查每个引脚、并尝试合理解释它们处于什么电压时控制器不起作用的原因。 现在我不记得我看到过什么、但问题是 Q39开关元件... 未正确焊接。 一旦解决了问题、就可以将其变为现实、并且效果很好。