This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:输入电源电流限制小于设置的充电电流时会发生什么情况?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596134/bq24610-what-happens-when-input-supply-current-limit-is-less-than-set-charging-current

器件型号:BQ24610

假设我设定的充电电流为2A、与此相对应的是所需的输入电流为1.5A。 如果我将输入源的电流限制降至1.5A 以下,充电器的行为是怎样的?? 它是以降低的电流继续充电还是完全停止充电?

我使用直流电源作为输入、在充电过程中、降低了输入电源的电流限制。 当电流小于1.5A 时、充电几乎完全关闭。 我希望它能够在可用的较低输入电流下运行、但并未发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常、充电电流将是您的电流限制。
    您的测试条件和供应设备是什么? VIN 电压是多少(当电流高于您的电源设备时、电源电压将降低、因此充电器关闭前的电压是多少)? 您能否捕获波形、包括 IIN、VIN、VBAT 和开关波形、这有助于进行分析?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请使用 ACSET 引脚设置 IINDPM、限制输入电流。 否则、您的电源设备必须降低电源电压、当低于 UVLO 时、充电器将被禁用。

    此致