This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:SYS 引脚输出异常

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ24295EVM-549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634954/bq24295-sys-pin-abnormal-output

器件型号:BQ24295

尊敬的 TI 成员:

我使用 TI BQ24295 EVM (BQ24295EVM-549) 进行测试。

条件:无电池、使用直流电子负载并连接至 SYS 引脚、设置负载= 0.4A、开启。

在为 VBUS 提供5V 电压后、VSYS 将上电、然后 断电、  然后上电。

但 SYS 引脚始终为1.9V~2V、而不是正常电压3.6V。


IOUT 峰值电流仅为0.5A、我认为未达到电流限制保护。

它 是否涉及其他保护功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julian、

    请参阅 bq24295数据表的第19页。 您的观察结果与软启动有关。 当系统低于2.2V 时、输入电流限制强制为100mA。 系统升至2.2V 以上后、充电器器件会通过寄存器和 ILIM 引脚之间的较低值设置输入电流限制。 您希望在 VSYS 缓升至最小系统电压后应用0.4A 负载。

    谢谢、

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    非常感谢!