This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS75003:TPS75003 -三路(两个降压转换器、一个 LDO)电源芯片-至少一个已被呈现为不工作状态

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS75003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595863/tps75003-tps75003---triple-two-bucks-one-ldo-supply-chip---at-least-one-has-been-rendered-inoperative

器件型号:TPS75003

您好!

请参阅下面原理图的随附(或粘贴)部分。  我使用此 TPS75003为 Xilinx FPGA、Virtex 供电。  我是从第二个方面获得这些信息的、因此我提前道歉。  我被告知、在该电路中使用 TPS75003的至少导通失败。  然后更换了该部件、看起来现在可以正常工作。  该电路几乎与 TPS75003数据表中的"典型应用"电路完全相同、只不过我的电路在 TPS75003 "SS"引脚和接地之间没有连接电容器。  我知道、由于没有任何引脚连接、TPS75003仍提供大约250us 的上升时间。  另一个区别是、我的电路的 LDO 输出不是"典型应用"电路中的2.5伏、而是略低。

如果有人发现我可能遗漏了任何明显的事情、请告诉我。

此致、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ken、我们指派了一名工程师进行审核并进行一些调查、以查看我们是否看到任何内容。 - Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、

    非常感谢、这对于我们设计此电路的公司而言是一个非常重要的应用。 如果我能向您提供更多信息、请告诉我。

    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    在查看原理图后、显然没有任何问题或缺失。 我还建议您查看 TPS75003EVM 用户指南中的原理图。 它具有另一个版本的原理图、其输出轨的电容和电感值与原理图中的不同。 细化这些值可能会提高电路的性能。

    如果您在电路中更换的新器件出现任何问题、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎