This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:ISS 差异

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635695/lmr14030-q1-iss-variation

器件型号:LMR14030-Q1

你(们)好

我的客户询问 ISS 有多大变化。 你有数据吗?

如果您没有准确的数据、您能给我提供任何近似值或参考值吗?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ISS 的含义是什么? 软启动电流?
    对于 ISS (软启动)、电流为-3uA。 您可以在 DS 中看到它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vental、

    是的。 我是指软启动电流。
    但是、我想知道的是电流的变化。 (最小值和最大值)
    在 DS 上、这只是典型值。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 ATE 数据、25°C 时的最小值=2.7uA、最大值=3.58uA