This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:USB 转 GPIO 适配器是否可以与 BQStudio 而不是 EV2400一起使用?

Guru**** 2640145 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593884/bq24298-may-usb-to-gpio-adapter-be-used-with-bqstudio-instead-of-ev2400

器件型号:BQ24298
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

您好!

我想知道 EV2400是否可以替换为 USB 转 GPIO 适配器 http://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO?keyMatch=USB-TO-GPIO&tisearch=Search-EN-Everything 、作为 BQStudio 的测试垫。

祝你一切顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、牛顿、

    遗憾的是、bqStudio 仅支持 EV2300/2400。 USB-TO-GPIO 工具是用于传统平台的接口;每个器件系列都有自己的 GUI。 较新的器件被转移到 bqStudio 以获得支持。

    您可以尝试下载 bq2429x GUI 并尝试使用 USB-TO-GPIO 工具连接器件、但可能无法正常工作、此时 bqStudio 将成为要使用的平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fernando、

    我成功地使用了 bq2429x GUI 和 USB-TO-GPIO 工具。

    谢谢!