This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61176:无升压用例

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635303/tps61176-no-boost-use-case

器件型号:TPS61176

大家好、团队、

我对 TPS61176用例有一个简短的问题。
如果用户不使用升压转换器、是否可以接受?
(例如、可以为输入电压提供5V 电压、为 LED 提供24V 电压)

提前感谢。
新亚·索本
TI 日本东部地区 FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此轮距已分配、将在短时间内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinya、
    如果不使用升压、则需要很好地控制 LED VF、以便每个电流阱的余量电压仍处于正常范围内。 否则、将触发 LED 开路或 LED 短路故障、并禁用器件。
    请问您的应用是什么?终端设备是什么? 为什么不需要升压、在您的应用中使用 TPS61176有什么用途? 您想要使用混合调光吗?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss、
    我稍后将通过电子邮件向您发送进一步的讨论。

    此致、
    新亚·索本