This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS563201:它无法与#39;t 仿真4.5-5.5V 输入电压、3.3Vout 和3A

Guru**** 2588115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635678/webench-tools-tps563201-it-couldn-t-simulate-4-5-5-5-vin-3-3vout-and-3a

器件型号:TPS563201

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的专家:

我尝试在 WEBENCH 中仿真 TPS563201 4.5V 至5.5V 输入电压、3.3Vout 3A 输出电流、但无法仿真。

根据数据表、它应该在这种情况下运行。

我认为这是一个错误。

如果是、如果您能解决、我将不胜感激。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VIN=4.5时、占空比将超过满载条件下的限值、因此如果您将 Vin=5V、则没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vental、

    感谢你的答复。

    我知道输入电压为4.5V 时的电流是问题所在。
    这是器件规格问题、而不是 webench 问题。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一