This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:负电压输出设计

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576, UC2572, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635240/lm5576-negative-voltage-output-design

器件型号:LM5576
主题中讨论的其他器件: UC2572LM5116
尊敬的先生
请帮助查看以下问题  
请建议降压/升压开关稳压器 IC 或模块满足以下条件
  A) Vin +7~+20Vdc
  b)大于1A 的电流输出
  C)-40~之间的负直流输出。 -80V

2.我在图中得到了一个设计(TI LM5576)、您能帮我检查该器件是否能够用于-50Vdc 输出
  或者给我一些意见
非常感谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    slyt286 是 一个很好的应用手册、介绍了您所讨论的内容。  我看到的唯一问题是整个芯片上有 VIN -(-) VOUT、这意味着在最坏的情况下、20VIN --80VOUT 为100V。  您将需要找到一个可以处理此问题的 IC、或者如果您希望它与 LM5576配合使用、则必须优化您的规格。  我将查看一个能够满足您列出的规格的器件、然后我将向您返回。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    UC2572可满足您的需求(但输出电压最高仅为-70V)。
    LM5116与 LM5576类似、但可以处理100V 电压。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sam~