This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3677:输出电压

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3677, LM3671, TPS82671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635147/lm3677-output-voltage

器件型号:LM3677
主题中讨论的其他器件: LM3671TPS82671

您好!

我使用 LM3677来设计电源模块、 PCB 中只有 LM3677、 原理图与 数据表相同、测试数据与 bleow 相同。

超过100mA 时、器件进入 PWM 模式、但输出电压随电流的增加和减少而变化、1.797@100mA、1.767 @300mA、1.742 @ 600mA、 产生此类变化的原因是什么以及我可以做什么?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否检查测量设置:请确保您的电压表未测量 PCB 上由于负载电流而产生的压降。
    此致、
    伊沃

    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过万用表。测量输出电容上的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    您能否布置您的 PCB 布局并确定您在哪里测量电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在图片上用黑色标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的分享。 与 D/S 中的布局建议相比、输出电容 GND 远离 IC GND。 您可以订购 LM3671 EVM 并更换 IC 和电感器、以查看具有已知良好布局的负载调节情况。

    此外、您是否在1个 PCB 上看到这种行为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、TPS82671电源模块是否更适合您的应用要求?