This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:嵌入式 MPPT 控制算法的最大预期效率是多少?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596159/bq24650-what-is-the-maximum-expected-efficiency-of-embedded-mppt-control-algorithm

器件型号:BQ24650

您好!

BQ24650的数据表显示:

"恒压算法是最简单的最大功率点跟踪(MPPT)方法。
bq24650自动降低充电电流、因此保持最大功率点以实现最高效率。"

1>那么 BQ24650 太阳能充电控制器上的嵌入式 MPPT 控制算法的最大预期效率是多少?
最好以百分比(%)表示。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaroop、

    根据太阳能电池板的 IV 曲线、有一个最大功率点电压(V_MPP)。 我们设置 BQ24650的输入分压器、以将太阳能电池板输出电压保持在 V_MPP 上。 以便太阳能电池板能够以尽可能高的最大功率运行。 最大功率取决于太阳能电池板隔垫。

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ann Lien 的回复!
    我将考虑您的观点。

    此致
    Swaroop