This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:输出端没有3.3V 电压、而是获得1.6V 电压

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629465/tlv62084-no-3-3v-on-the-output-instead-getting-1-6v

器件型号:TLV62084

我们已根据电路中的指导原则实施了该参考设计。  

TPS61230DRC 的输出端子上的5V 输出工作正常、 但 TLV62084DSGR 上的输出为1.6V。

我已附上下面的原理图。 请提供任何指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    请查看具有示波器的输入电压、输出电压和 SW。 你有负载吗?

    4x 100uF Cout 远高于 D/S 中建议的值 您为什么要使用这么多?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    您是否能够解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显然、首次焊接组件的技术人员炸了芯片。 对电路板进行返工后、电路板按预期工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Chris、

    ST 的微控制器设计建议使用3.3V 线路。 如果我们使用的是 STM32微控制器、则默认情况下会在电路板上使用该模块。 电路无法正常工作、因为焊接不正确。 更换 IC 后、问题得到解决。 显然,3个委员会也有同样的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享解决方案!