This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A66-Q1:输入电压为4V 时的 IQ 信息

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595291/tps7a66-q1-iq-information-with-vin-supplied-4v

器件型号:TPS7A66-Q1

您好、香榭丽舍

 

我想将 TPS7A6650-Q1推广到 IQ 敏感型终端设备。

从系统的角度来看、VIN 范围为4V 至40V、我想知道当 Vin 小于5V 时 IQ 的行为方式、因为图4显示 Vin lager 大于5V。

 

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将在下一个美国工作日做出回应。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我需要多花几天时间、以便可以进行基准测量。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TPS7A6650-Q1低于5V 时的 IQ。 如您所见、LDO 从 UVLO 出来时以及在压降时、IQ 会增加。  µA 的红线用作10 μ A 的基准。

    非常尊重、

    Ryan