This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:如何为 BQ24295设置 Vdpm 电压?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596260/bq24295-how-to-set-the-vdpm-voltage-for-bq24295

器件型号:BQ24295

大家好、

因为适配器输出线非常长。 因此、我们看到 BQ24295的输入电压非常小。

如果我们使用默认 Vin DPM 值4.76v、则充电电流不能过大。

现在充电电压设置为4.208v。

我们可以在这里将 VinDPM 设置为4.36v 吗?

它有风险吗?

谢谢你。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    对于 VINDPM、充电器可被设定为4.36V。  

    当充电器接近最大占空比时、如果系统负载较重、您可能会注意到、因此您可能会在系统和充电电流上看到轻微振荡。 这只应在接近充电电压阈值(4.208V)时发生。 此外、当您处于 CV 充电模式时、您会对电流进行充电、直至电流逐渐减小、直至终止。  

    请注意、在 CC 和 CV 充电模式下、任何系统电流也会降低您的充电电流。

    如果您看到振荡过大、我建议将 VINDPM 设置为4.44V 或4.52V、并查看您可以在这方面做出哪些取舍。

    此致、

    Joel H