This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65917EVM:GUI 不能通过 I2C 通信进行访问

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634959/tps65917evm-the-gui-don-t-access-by-i2c-communication

器件型号:TPS65917EVM

大家好、

我正在使用 TPS 65917 EVM 检查操作、我担心 GUI 在其中无法正常工作。

当内容出现错误代码1026时、LabView 变为"VI reference is invalue"。无法执行 I2C 通信。
跳线引脚的设置如用户指南中所述。
如果您有任何解决方案、请告诉我。

此致。

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi、您好!

    很抱歉您遇到了问题。 我以前没有看到过此错误。 请确保您使用的是 TI.com 上的最新版本:
    www.ti.com/.../slvc670

    另外、请尝试卸载 GUI 并重新安装、以防安装出现问题。

    如果在重新安装后仍有错误、您能告诉我确切的错误何时出现-例如启动后立即出现、还是仅当您尝试 I2C 读取时?

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl、

    这是无用的、我尝试卸载并重新安装它。
    我认为 LVRTE 的版本不符合标准、因此我安装了2014年的32位版本、但它不起作用。
    我将附加当时出现的错误窗口。
    如果您有任何提示、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../error-window.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我更改安装目录中的"Page List.ini"文件内容时、我可以看到此错误。  您能否检查您的文件中是否包含以下部分?  具体而言、如果位置不正确、则会出现此错误。

    [I2C 控制]
    CAPTION ="I2C 通信"
    位置="pages\Register Map Tree\Main.vi"
    VI 可用="真"

    我还在这里附加了我的文件版本、该版本对我有效、没有错误。  您可以将中的内容复制到您的安装目录、以查看它是否解决了问题。

    此致、
    Karl
    e2e.ti.com/.../Page-List.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    正如我立即告诉您的那样,我修复了.ini 文件,但没有得到改进。
    在我的案例中、尤其是"Page List.ini"似乎没有做坏事。
    我尝试使用我的 PC 和同事的 PC、但结果相同。
    如果有其他想法、请联系我们。

    此致。
    Hayashi