This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:输入电压噪声

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595871/lm3478-input-voltage-noise

器件型号:LM3478

您好!

我已经使用 LM3478制作了一个具有以下规格的升压转换器:

VIN = 3.2V 至6.6V

输出电压= 16.5V

负载= 80 Ω 至500 Ω

开关频率= 1MHz

我遇到的第一个问题是、在大约4V 电压下、输出电压降至16.5V 以下。 我想通过将感应电阻器减小到33m Ω(我计算出无需更改补偿值)来解决此问题。 在减小感应电阻器后、它似乎正常工作。 但我注意   到、它导致输入电压在与输出电压纹波(~47KHz)相同的频率下表现出大量噪声。

这可以在下图中看到。 输入端的噪声峰峰值为900mV。

e2e.ti.com/.../Output.docx

e2e.ti.com/.../Input.docx

下面是我使用的原理图。 所有值均使用数据表进行计算。 WEBENCH 仅用于仿真我的设计、 而不用于进行设计。

e2e.ti.com/.../Schematic.docx

这是我设计的 PCB。 它具有一些额外的电路。

e2e.ti.com/.../PCB.docx

什么会导致输入端产生噪声、如何降低/消除噪声?

如果有任何帮助,我们将不胜感激

Matt