This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:推荐用于由锂电池供电的太阳能收集系统的 IC

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, HDC1080, CC2640R2F-Q1, BQ25010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635635/bq25570-recommended-ic-for-solar-harvesting-system-powered-by-a-lithium-battery

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: HDC1080CC2640R2F-Q1BQ25010

大家好、我不熟悉太阳能充电 IC。 我想检查 BQ25570是否适合我的信标系统。 系统使用的

- TI  的具有温度传感器的 HDC1080数字湿度传感器

- TI 的 CC2640R2F-Q1蓝牙 MCU 作为湿度/温度警报的蓝牙信标

RJD3555 500mAh 可充电锂离子纽扣电池

-Amorton AM-1417CA 太阳能电池,1.5V,12.5uA,FL-200lux

基本上、我希望使该信标在任何阳光下都能运行。 如果环境阳光充足、我希望充电器 IC 为 可充电锂离 子纽扣电池充电。

如果我理解正确、纽扣电池将连接到 VBAT、 AM-1417CA 将连接到具有 L1和 CIN 的 VIN_DC、对吧?

虽然显示在应用电路中、 但 BQ25570是否具有 BQ25010等内部降压转换  器、可用于为 MCU 和 HDC1080传感器供电?

3.我是否选择了合适的充电 IC (BQ25570)和太阳能电池(AM-1417CA)? 如果需要、我愿意同时改变这两种情况。

感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我对您的所有问题都回答是肯定的。 bq25570应适用于您的应用。 降压转换器可为您的负载提供高达205mA 的电流。
    此致、
    Raheem