This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:如何确认电池平衡

Guru**** 2559560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595834/bq40z50-r1-how-to-confirm-the-cell-balancing

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!  

如何从 BQ40Z50-R1的日志文件中确认电池平衡已完成? (使用内部电池平衡)  

电池组是否需要处于放松状态才能实现电池平衡? 或者、只要 RSOC>(用于平衡的最小 RSOC)和电池电压之间的差值>(最小启动平衡差值)、器件是否会更新静置状态下的平衡参数并进行电池平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    读取 TRM 时、ManufacturerAccess() 0x0052的 PFAlert()标志的第92页会指示该错误;如果 CB 位(第8位)= 1、则检测到电池平衡故障;如果 CB 位= 0、则未检测到故障。 您可以在以下位置找到 TRM: www.ti.com/.../sluubc1c.pdf

    电池需要处于宽松状态、监测计才能确定是否需要平衡。 查看参考手册第7章:电池平衡、第55页。

    希望这对您有所帮助、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nabil、  

    感谢您的回复。 客户表示大部分时间电池组可能不处于放松状态。 如果监测计一次确定是否平衡它、它是否会继续执行、直至下一个放松状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nabil、

           目前、我们仅使用 bq40z50-R1的内部电池平衡功能。 TRM 中的第55页显示 "当任何旁路 FET 被打开时、OperationStatus ()[CB]运行状态标志被置位"。 我可以看到、在充电阶段、这个 CB 位被置位。 除了该标志的状态外,是否还有其他方法可以真正看到正在进行电池平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、内部电池平衡需要更多的时间。 我不太熟悉此器件、但该 CB 位似乎是指示是否正在进行电池平衡的唯一方法。 如果您通读第7章、您将了解电量监测计如何根据其条件(充电、放电、静置等)以及您设置的阈值和参数来决定何时开始平衡。

    除了监控这些状态位/标志、我看不到任何其他检查方法。