This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A SS/SD 问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634815/ucc2897a-ucc2897a-ss-sd-question

器件型号:UCC2897A

大家好、

我们有关于 SS/SD 的一些 UCC2897A 问题。

当我们测试电源打开/关闭周期是否发生时、我们的输入源为24VAC UCC2897A 没有输出。 需要等待5~6秒重新启动才能解决问题。

我是否可以知道哪些部件可以解决此问题? SS/SD 是否会影响电源开/关测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭先生:

    您是否有任何示波器截图显示您看到的问题? 您可以共享原理图吗?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭约翰:

    如果您不想公开发布原理图/示波器截图、也可以直接通过电子邮件将其发送给我:ben.lough@ti.com

    此致、
    本·洛夫