This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53314:TPS53314/5 -如果 VTRIP 电压大于规格、会发生什么情况?

Guru**** 2556160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53315, TPS53314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635415/tps53314-tps53314-5---what-will-happen-if-vtrip-voltage-is-larger-than-spec

器件型号:TPS53314
主题中讨论的其他器件:TPS53315

尊敬的 E2E:

TPS53314的 VTRIP 最大值为0.6V、TPS53315的最大值为1.2V。

我想知道、如果 VTRIP 电压对于 TPS53314大于0.6V、对于 TPS53315大于1.2V、将会发生什么情况。

增大 OCP 阈值?

如果是、由于 VTRIP 设置太大、如果设置错误、可能会导致 MOSFET 损坏。

是否将 VTRIP 钳位为数据表中所示的 VTRIP、最大值?

其他东西

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好奇、您为什么要问这个问题? 为什么不只遵循数据表建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件中没有钳位、但每个器件都在其目标电流下进行了测试和优化。  增大 Vtrip、增大 OCL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢你的答复。

    客户提出这个问题的原因是、Vtrip 的设计大约为0.8V x 80.6k、如 TPS53314数据表的参考电路所示。

    根据您的回复、似乎内部没有钳位电路来保护过 Vtrip、max、而增加 Vtrip 将增加 OCL。

    如果是、还有一个问题。 如果 TRIP 电阻器在 TRIP 引脚上断开、 是否意味着该电源 IC 在输出短路时会损坏?

    BR、

    Jason