This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:EEPROM 重新编程

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635574/lp8860-q1-eeprom-reprogram

器件型号:LP8860-Q1

大家好、团队、

我的一位客户希望在工厂重新编程 LP8860-Q1 EEPROM、因为他们不想管理如此多的器件版本。 (LP8860A-Q1、LP8860D-Q1...)。 目前、客户在旧项目中使用 LP8860A-Q1、现在他们希望拥有像 LP8860D-Q1这样的独立版本。

  1. 您能否帮助建议使用哪种解决方案对 EEPROM 进行重新编程? 在单独的 IC 平台或组装的 PCB 上?
  2. 如果客户更愿意在组装的 PCB 上重新编程、 因为 LP8860D 的 Vdd 为5V、而 LP8860A 为3.3V、那么 LP8860A 可以使用5V Vdd 吗?
  3. 下面列出了更改 EEPROM 参数的一般过程:
    1. 为器件加电:VDD -- VDDIO/EN
    2. 禁用 PWM 输出和 PLL
    3. 读取 EEPROM
    4. 解锁 EEPROM。
    5. 更改参数。
    6. 刻录 EEPROM。
    7. 切换 VDDIO/EN

      对于 Q3重新编程程序、它们是否正确? 您能帮您提供 I2C 命令示例的详细信息吗?

    对 LP8860A-Q1的 EEPROM 进行重新编程时、还需要注意哪些事项?

谢谢。

最棒的

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    我已通知 Salome 有关此主题的信息、他将帮助您解决问题。 通过直接电子邮件跟进可能会更容易。 我建议我们查看客户计划编程的 EEPROM 数据。 我们还想了解有关该应用的更多详细信息。

    如果可以、我们可以关闭 E2E 主题并通过电子邮件进行跟进。

    此致、
    Angelos