This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324:噪声影响

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596129/ucc27324-noise-influence

器件型号:UCC27324

您好!

我的客户正在考虑使用 UCC27324驱动功率调节器、他们正在对此进行评估。

它们通过 TTL 信号(0V-5V)操作 UCC27324、但 UCC27324由于输入引脚上的噪声影响而发生故障。

它们是通过暂时降低开关速度进行测量的、但效率会变差。

还有其他好的对策吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ、

    感谢您关注 UCC27324。 为了减轻输入引脚上任何噪声的影响、我建议在每个 INA 和 INB 上添加一个小滤波器、即一个电容器(10~100pF)、或者一个电容器和一个串联电阻器(~100欧姆)。

    我对噪声类型(振幅、频率)和观察到的故障类型感到好奇。 如果上述建议不能解决所观察到的行为、有关这两个项目的任何详细信息都将非常有用。

    此致、

    Daniel