This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:有关电感器放置的布局问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635578/lp8860-q1-layout-issue-about-inductos-placement

器件型号:LP8860-Q1

大家好、团队、

您能否帮助澄清 D/S 布局指南中的含义:

"电感器的放置必须使电流按照与电流环路中相同的方向流动。 将电感器旋转180°会改变电流方向"?

据我所知、功率电感器没有极性。

谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    这种说法只意味着放置电感器时、应确保电流在不改变方向的情况下流经电感器。 例如、如果电流在插入电感器的位置从左向右流动、则放置电感器、使电流流入左端子并流出右端子。 正如您提到的、电感器上没有极性、因此没有原理图连接限制。 只需确保在布局中正确放置旋转。

    我希望这是清楚的。

    此致、
    Angelos