This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:关断时的电流消耗

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595864/bq76pl455a-q1-current-consumption-in-shutdown

器件型号:BQ76PL455A-Q1

我们在电池管理应用中使用单个 bq76pl455A-Q1、并希望降低关断模式下的电流消耗。 电池电压约为59V。

22µA 是否有可能将 bq76pl455与电源安全断开以保证更高的功率、因为 Δ I 的电流消耗对于我们的应用来说非常大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steffen、

    我不能负责任地说,有一种"安全"的方法来断开电源与 pl455的连接,因为这不是部件设计时的意图。

    如果您从顶部切断电源、则在再次供电之前、您将无法再唤醒器件。

    您的目标电流消耗是多少? 可能还有其他需要保护的地方(例如、较低的 IQ 转换器、通过组件选择使开关效率更高等)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢你的答复。

    该器件可切断电源并通过 μ µC 重新供电。 问题是,pl455是否允许这样做。

    我们的目标电流消耗小于10µA μ A。 在关断模式下、除了 pl455之外、电路板上的所有其他器件都已经关断、几乎不需要电流。

    此致

    Steffen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steffan、

    我仍然会说这不是一个好主意...

    从 Vtop 到 BAT16应存在背靠背二极管。 这有助于提高热插拔/瞬态稳定性、并在顶部连接断开时提供为器件供电的冗余路径。

    如果允许 TOP 浮动、则有可能超出 Vtop 和 bat16之间的最大电压、从而损坏部件。

    我建议不要在连接到电池时断开 VTOP 连接...