This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:TPS61236P 轻负载问题!

Guru**** 2514455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634990/tps61236p-tps61236p-light-load-issue

器件型号:TPS61236P

 尊敬的所有人:

    我在3.7-4.3V 至5V/1A 范围内使用了 TPS61236P。 我们测试  轻负载的效率 不符合数据表。  您能否帮助解决问题?我们需要大约90%的效率,谢谢!

输入电压

I (输入)

输出电压

I (输出)

效率 μ V

3.88 V

0.03%

5.04

0.018.

78

4.27伏

0.028

5.04

0.018.

75.8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    支持此设备的工程师已不在办公室、他将在下周回复您。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要检查问题是由电路还是基准测试方法引起的、您是否还可以在 IOUT=10mA、30mA 40mA 50mA 时测量效率? 输入电压只能为3.88V