This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61202:升压稳压器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834, TPS61202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635144/tps61202-boost-regulator

器件型号:TPS61202
主题中讨论的其他器件:DRV8834

你(们)好

我正在设计一个用于驱动步进电机的电路、连接了链接(www.alibaba.com/.../3v-12mm-2-phase-micro-dc_60641420857.html 、使用2xAA (2.4V) 800mAh 镍氢电池)。 此外、我还使用升压转换器、该转换器使用 TPS61202 (0.5V-5.5V)从2.4V 升压到5V、从而为电机和驱动器(DRV8834)供电。 我发现以2.7V 电压运行的电机消耗的电流约为70mA-100mA。 问题是我使用的是正常的2xAA (3V)电池还是工作台电源(将其设置为2.7V)、电路工作正常、电机正在运行。 每当我将工作台电源上的电压设置为2.6V 或2.4V 或连接2xAA 可充电电池时、我的电机就会停止工作。

充电电池是否没有足够的容量? 或者升压升压器 IC 无法提供足够的电流来驱动2.4V 电机?
请告诉我电机为什么不是在2.4V 电压下运行、而是在2.7V 电压下运行。 非常感谢您的导游。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dhinesh:
    支持此设备的工程师已不在办公室、他将在下周回复您。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.如果使用5V 电压为电机驱动器供电,则应在5V 条件下测量电流消耗。
    2.当电机停止工作时、升压转换器的输入输出电压波形是多少?
    3.您的升压转换器原理图和布局是什么?