This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:BQ76PL455A-Q1:

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596175/bq76pl455a-q1-bq76pl455a-q1

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

我希望在48V 应用中使用单个 BQ76PL455A-Q1、在本例中

是否需要设置器件地址?

唤醒呢? 如果硬件唤醒引脚供电时 GPIO 为高电平就足够了、或者任何需要的东西。

设备通电后如何确认天气设备是否正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujendra、

    为了实现良好的做法、我将器件地址设置为0x00。

    您可以确认器件已通过多种不同的方式加电... 一种简单的方法是读回寄存器并确认其正确。 可能是器件 ID、器件版本、NCHAN、CRC... 您知道值的寄存器将会很好。

    对于单个器件、使用 GPIO 切换唤醒功能应该足够好。 您可以阅读 数据表的第7.4.3节以了解更多详细信息。