This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:在整个温度范围内需要5V 输出的精度规格

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635190/tps61222-need-accuracy-specification-for-5v-output-across-temperature

器件型号:TPS61222

该器件的数据表未指定整个温度范围内5V 输出电压的精度。

在25°C 时的精度为 :4.82 / 5.00 / 5.13 V、但我找不到任何与温度相关的规格或图。

请告知此器件在整个工作温度范围内的预期性能。

此外、数据表指出、工作温度范围为-40C < Tj < 125C、但 TI 网站上的产品数据页面仅规定最高工作温度为85C。  哪一项是正确的?

谢谢

Jeff Cranmer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、
    支持此设备的工程师已不在办公室、他将在下周回复您。
    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4.82 / 5.00 / 5.13V 是-40oC 至125oC 温度范围内的数据。
    有关 IC 的规格、请参阅最新的数据表