This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 5CEBA5F23C8N (FPGA)的电源

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62136, TPS62135, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596213/power-for-5ceba5f23c8n-fpga

主题中讨论的其他器件:TPS62136TPS62135TPS82130

我正在尝试开发一个可为生成3.3V (3A)、1.1V (3至4A)和2.5V (1A)的电源  

5CEBA5F23C8N (FPGA)、

我尝试过 FPGA 电源选项、但找不到该器件。

我是否可以找到相同器件的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的输入电压是多少? 您是否尝试过 Webench?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了 webench、但它没有列出此部件

    备选案文1. 输入将为4.5至5.5V

    备选案文2. 输入电压可以是6至11V

    任何人都可以、但我没有找到任何详细信息(选择了所述的 FPGA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Webench 应该提供针对该输入电压范围和输出电压/电流的解决方案。

    TPS62135 (更小)或 TPS62136 (更高效)可用于所有电源轨和两个输入电压。 根据您的环境温度和1.V 电压轨上所需的电流、您可以改用 TPS82130模块作为一个或多个电压轨。