This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:输入和输出电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60132, TPS61032, TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635313/tps61032-input-and-output-voltage

器件型号:TPS61032
主题中讨论的其他器件:TPS60132TPS61230

尊敬的 TI 专家:

对于 TPS60132、我能否从5V 输入获得固定的5V 输出、这是可行的吗?

请提供建议。

谢谢、

BR、

请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    支持该器件的工程师已外出。 他将在下周作答。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此应用条件下、我建议使用 TPS61230而不是 TPS61032。