This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51025:电源低于预期值

Guru**** 2590150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500215, BQ51025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631607/bq51025-the-power-is-lower-than-expected-value

器件型号:BQ51025
主题中讨论的其他器件:BQ500215

降级器、

  我的客户使用 BQ500215作为 发射器 、使用 BQ51025作为接收器、但 存在奇怪的问题、正常功率为10W、但有些情况下、 在运行2至4小时后、功率下降到2-4 W。 重新启动时,无法恢复。 客户会这样说、您能给我这个问题的处理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 TX (bq500215)上检查绿色 LED、对于10W、它是5W 的快速闪烁、它是慢速闪烁。 这将告诉我们 TX 是否正在进入正确的模式。 另一个需要检查的问题是 H 桥顶部的 TX 轨电压(EVM TP18)。 我们需要查看 TX 是否无法提供足够的功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的:
    感谢您的回复、TX 正常、因为我们使用了相同的 TX 设备、只有一些 RX 无法接收设定的功率。 问题集中在 RX 上。 但我们没有找到它。 您能帮我检查一下这个问题并给我一些建议吗?