This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:允许的最大电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634919/tps2660-maximum-allowable-current

器件型号:TPS2660

您好!

我们收到了客户关于 TPS2660的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们希望确保最大允许电流。

-根据数据表、我们认为建议的直流电流范围高达2.0A。 了解是否正确?


-如果 IC 设置为 I (ol)=2.23A、电流可以在2A 至2.11A 的范围内流经 IC。 在这种情况下、超过2.0A 的电流可能会流经 IC。 如果此电流流经 IC、是否存在任何有关 IC 可靠性的问题?


-直流和脉冲电流额定值是多少? 如果只要 Tj 小于 Tj 额定值、IC 就可以允许任何电流、那么 IC 是否可以在不降低可靠性的情况下允许超过2.0A 的电流?

's condition="">
VIN=24V
Iout=1.8A (典型值)、2.1A (最大值) 's>

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    TPS2660可轻松处理2A 直流电流、2A 直流电流不存在可靠性问题。

    对于2.23A 的电流限制设置、Rilim = 5.36K、 TPS2660的电流限制精度在整个温度范围内变化2.11至2.35。

    这是 TPS2660允许的最大电流限制设置。

    您可以选择低于或等于2.23A 的电流限制设置、这不会是问题。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我有很多东西要确保。

    -如果2.1A 等超过2.0A 的直流电流流经 IC,IC 的可靠性是否可能降低?
    -直流和脉冲电流额定值是多少? 如果只要 Tj 小于 Tj 额定值、IC 就可以允许任何电流、超过2.0A 的电流是否可以流过而不会降低可靠性?

    我们还收到了客户的其他问题。 请帮帮我们。

    - IC 可以在多大程度上运行电流限制而不会降低可靠性? 如果有任何数据、您能否向我们提供?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0525.Thermal_5F00_Stress_5F00_in_5F00_TPS2660_5F00_eFuse.pdfHi、

    2.1A 电流流经 IC 时不会出现可靠性问题。

    直流电流额定值为2.11A (考虑到温度容差)、脉冲电流最大值为3.8A (持续4ms)。

    但是、如果功耗更高、则 Tj 会上升、从而导致热关断、从而关闭输出。

    只要 Tj 小于最大 Tj 额定值、就可以在不降低可靠性的情况下流动2.0A。

    请参阅随附的有关 TPS2660热应力的文档。

    关于其他问题:

    TPS2660的电流限制可靠性通过 UL 认证

    通过 UL 2367认证

    –文件编号169910

    –RILIM≥5.36 μ A (kΩ 电流为2.35A)

    UL60950 -单点故障测试期间安全

    –开路/短路 ILIM 检测

    此致、

    Kari。