This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:CISPR25 ed.3 level5

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP15019, LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595669/lm25141-q1-cispr25-ed-3-level5

器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件:PMP15019LM5141-Q1PMP

您好!

实现的原理图 LMx5141是否通过 了 CISPR25 ed.3 level5?

尽管 EVM 和 PMP15019似乎无法通过...

此致、
Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kuramochi San、

    您能告诉我您参考的是什么原理图吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    否。LM5141-Q1 EVM 在 FM 频段(30MHz 至108MHz)中无法通过 CISPR 25测试。  它确实在150kHz 和30MHz 之间传递。  我们正在设计一个新的 PCB 布局、我希望它能解决问题。

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry - San、

    感谢您的信息。

    新版本 EVM 何时发布?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    至少两个月后、我才会有新的 PCB 布局、并且我已经进行了测量。  我们可能不会发布新的 EVM、它将是 PMP 解锁。  

    Terry