This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 微控制器选择

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A, TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596085/microcontroller-selection

主题中讨论的其他器件:BQ76PL536ATMS320F2808
早上好、
首先、让我自我介绍一下。 我叫 Manel Duran,是达夏电子的研发工程师。
我之所以与您联系,是因为如果您能为以下应用推荐您的某些微控制器,我们将不胜感激。
我们正在开发 BMS 硬件和软件。
现在、我们将使用德州仪器的 bq76pl536a 芯片来管理所有电压和温度测量以及平衡过程和警报管理。 我们正在寻找一款能够通过 SPI 与其中三个芯片进行通信并对其进行管理的微控制器。
该微控制器必须至少具有两个 CAN 网络。 此外、我们希望具有5到10个具有最小12位 ADC 的类比输入。
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manel、

    我可能建议查看 TMS320F2808器件。  这应相对直接地满足您的需求、并具有可靠的 ADC (快速且精确)。

    如果您认为您可以共享一些 SPI 接口、F28004x 系列中的某些器件也值得研究(具有2个 SPI)。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett