This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:RSAT -低 VOH

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596202/tps62110-rsat---low-voh

器件型号:TPS62110
主题中讨论的其他器件:TPS62135

您好!

我们使用的是 TPS62110RSAT、配置为标准降压、VIN=13V、VOUT = 7.7V。 在此状态下、SW 输出应从 GND 切换到 VIN、但我们看到、如果转换器进入限流模式、SW 从 GND 切换到中间电压(请参阅下面的示波器图像)。

转换器的这种正常电流限制行为是否正常?

谢谢你

Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否将输入电压和电感器电流添加到示波器中? 这些有助于解释上述波形。

    此外、我们还推出了新型 TPS62135/6、可提供更高的电流和更小的解决方案尺寸。